结果:找到"can MCP2515",相关内容25条
- MCP2515国产替代兼容方案TH2515完全PIN对PIN支持spi通信的CAN总线控制芯片
- TH2515(mcp2515)是一款独立控制器局域网络(ControllerAreaNetwork,CAN)协议控制器,完全支持CANV2.0B技术规范。该器件能发送和接收标准和扩展数据顿以及远程帧。可以提供样品测试139022+8970兼容MCP2515自带的两个验收屏蔽寄存器和六个验收滤波寄存器可以过滤掉不想要的报文,因此减少了主单片机(MCU)的开销。TH2515与MCU的连接是通过业界标准串行外设接口(SearialPeripheralInterface,SPI)来实现的。在电动车,汽车和电动车充电桩上起到了检测维修的关键作用。特性完全支持CANV2.0B技术规范,通讯速率为1Mb/...
- 所属专栏: 器件替换 标签: can MCP2515 发帖人:未来可期2021 发帖时间:2024-04-09 11:48:00
- PB332在PB331基础上增加了抢占避让和按优先级队列上传功能,并可以完全并网PB331系统进行...
- 图片
- 所属专栏: 技术交流 标签: PB331、PB332、CAN、RS485 发帖人:晓东pbus 发帖时间:2024-02-02 17:29:00
- CAN通信的高层协议CANWeb现场总线源程序及介绍
- CAN通信的完美编程需要对CAN的通信负载及通信质量进行监控:CAN通信实时负载小于标定负载的1/3,通过对CAN通信的丢包的监控来评估CAN的通信质量;1.概述:CANWeb现场总线结合CAN总线、以太网的优点,用于替代RS485通信,CANWeb节点价格与RS485类似,但驱动节点的数量、通信速度、距离、可靠性大大加强,并可Web监控调试节点,CANWeb总线为双绞线串接通信,布线、接口成本低,总线可选冗余,支持以太网Modbus、支持云Modbus功能,可方便通过互联网与固定IP云服务器双向实时通信,契合当下流行的“物联网”、“云计算”概念。2.CANWebGD32F30xRC开发板介...
- 所属专栏: 技术交流 标签: CAN CAN通信 现场总线 发帖人:CANWeb赵工 发帖时间:2023-12-27 17:44:00
- STC32G12K128双CAN,DMA支持,汽车电子、物联网、医疗等看过来
- STC32G12K128:32位除,16位除,端口的位操作,2组CANUSB,FLASH128K,SRAM12K,32位8051,高精准12位ADC,DMA支持(TFT彩屏,ADC,4组串口,SPI,I2C)汽车电子、物联网、智慧医疗,还有哪些行业需要用到双can的,欢迎回帖交流STC32G12K128单片机手册,5/31:STC32G12K128.pdfSTC32G库函数第三版,4/13:STC32G-SOFTWARE-LIB-库函数20220413.zipSTC32G实验箱演示程序,2022/5/27:STC32G-DEMO-CODE-20220527.zip
- 所属专栏: 技术交流 标签: CAN DMA TFT 发帖人:lucky77 发帖时间:2022-06-02 14:09:00
- 航芯技术分享|一文读懂汽车CAN总线技术原理(上)
- CAN总线协议的优点•布线减少,成本低•接线简单,节省时间•丢失消息的自动重传•支持错误检测•灵活的数据传输速率CAN定义CAN代表控制器局域网,专为满足汽车行业的需求而设计。在引入CAN之前,每个电子设备都使用多条电线连接到其他设备以实现通信。但是当汽车系统中的功能增加时,由于布线系统繁琐,维护起来很困难。在CAN总线系统的帮助下,只需将每个ECU连接到公共串行总线,即可让ECU相互通信,而无需太多复杂性。因此,与汽车系统中使用的其他协议(即CAN与LIN)相比,CAN由于复杂性较低而且更加稳健。CAN协议可以被定义为在一个通过串行总线连接的电子设备网络中传输和接收信息的一套规则。CAN网...
- 所属专栏: 技术交流 标签: mcu 汽车电子 CAN 发帖人:上海航芯 发帖时间:2022-02-18 14:21:00
- DP65HVD23X完美替代SN65HVD230/231/2323.3VCAN总线收发器芯片
- 随着国内对产品本土化的需求,以及产品用量的日渐增加,很多进口产品逐渐供不应求,而国产替代物料也应运而生。SN65HVD23X的国产替代DP65HVD23X也就在这样的趋势下诞生了。德州仪器CAN总线收发器芯片SN65HVD23X有SN65HVD230/231/232/233/234/235等六款,这期我们先讲下SN65HVD230/231/232这三款芯片,后面有机会小编再给大家介绍它的完美替代DP65HVD23X以及其他几个型号。器件信息:下面我们了解下这款产品的特性:•由3.3V单电源供电运行•符合ISO11898-2标准•PCA82C250封装的低功耗替代产品•总线引脚静电放电(ESD...
- 所属专栏: 技术交流 标签: CAN CAN总线 总线收发器 芯片 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-11-17 18:00:00
- 用MCP2515做can总线
- 我用立创做的原理图,然后转成PCB制作打样。出现的问题是:arduno程序中,对CAN的初始化是成功的,但是用周立功的CAN总线分析仪,找不到CAN数据。大家能帮我看看什么问题吗?谢谢!
- 所属专栏: 单片机开发 标签: mcp2515 can arduino 发帖人:youga 发帖时间:2020-04-21 16:51:00
- 国产首家隔离CAN收发器IS3050替换ISO1050ADM3052
- 国内首款隔离式CAN收发器——川土微电子近日,国内一流射频和模拟芯片设计公司上海川土微电子有限公司率先推出了一款集成电容隔离技术的CAN收发器。特性方面该隔离器具有高隔离耐压,低环路延时,限流、过压和接地损耗保护(–40V至40V)以及热关断功能,可防止输出短路,共模电压范围为–12V至12V等突出特性。封装工艺川土微电子有SOIC-8WB和SOIC-16WB两种封装供客户选择,此器件采用片上二氧化硅(SiO2)电容作为隔离层,在CAN协议控制器和物理层总线之间创建一个完全隔离的接口,与隔离电源一起使用,可隔绝噪声和干扰并防止损坏敏感电路,提高系统可靠性及降低成本。行业应用该产品广泛应用于C...
- 所属专栏: 器件替换 标签: CAN 隔离 发帖人:大锋1234 发帖时间:2019-10-28 20:58:00
- 为什么CAN能取代RS485?CAN和RS485的PK
- 本文来源自:ZLG致远电子近年来CAN总线逐渐被工程师认知,并以其突出特点,逐渐在取代RS485等总线,本文将以CAN与RS485为例总结各自优势,本文解答:”为什么CAN能取代RS485”。现场总线是90年代初国际上发展形成的,目前广泛应用于现场总线技术过程自动化、制造自动化、楼宇自动化等领域的现场智能设备互连通讯网络。图1点对点连接方式采用点对点通讯时,连线多,线路复杂,两两连线需要两两连线,需要n(n-1)/2根线。图2总线连接方式信息在一条公共通道上传输,信息接收者从通道上接收所有信息,并根据规则过滤发送给自己的信息。连线少,结构清晰,仅需≤n+1根线。目前工业现场主流的总线方式包括...
- 所属专栏: 技术交流 标签: CAN RS-485 RS485 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2018-01-15 19:49:00
- 求推荐一款带CAN接口的小型单片机
- 本公司有个项目下月立项,外设可能需要不断的更新,考虑到主机体积和主机接口数量有限,觉得自主设计的外设统一使用CAN总线,由于外设功能都比较单一,没必要用太强大的单片机,所以想问问大家有没有用过带CAN接口的低档单片机,最好是主流品牌的,20-28PIN,功耗无太大要求,当然能做到低功耗最好,如果有PIC的更好,因为公司首选PIC单片机
- 所属专栏: 技术交流 标签: 单片机 CAN 发帖人:Barbarian 发帖时间:2017-09-30 17:39:00
返回